This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM273X-AM273X:芯片组上的 MCU-PLUS-SDK 端口

Guru**** 2433150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1543715/mcu-plus-sdk-am273x-lvds-port-on-the-am273x-chipset

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

他的支持团队

我们使用 AM273x 芯片组作为我们的主要控制杯。 我们需要使用 LVDS 与其他芯片组通信。

这是问题所在。 在数据表中、我们只找到 LVDS 输出引脚、但找不到输入引脚。 您能就此为我们提供帮助吗? 或者仅支持单向通信。

非常感谢您的帮助和支持。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、  

    遗憾的是、AM273x 没有任何 LVDS 输入引脚。 LVDS 用于雷达信号链调试、导出原始 CSI2 ADC IQ 样本、并支持用于汽车视觉/雷达数据调试的 Xilinx Aurora 标准。  

    谢谢您、

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    非常感谢您的确认和解释。 立即了解。 我们将相应地审查我们的设计。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    再次感谢您对我的请求的答复。

    此致、

    LIN