This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:为 AM2632 启用 XIP

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544072/am2632-enabling-xip-for-am2632

器件型号:AM2632


工具/软件:

您好:

在我们的工程中、我们通过 QSPI 模式使用 AM2632、使用 extern al 闪存。

我已根据 SDK 中的 SBL_QSPI-Example 编写了自己的 SBL。

是否可以在 AM2632 上使用/启用 XIP? AM263x 是否支持 XIP?
背景:我们可以将 hsmRtImage 和 PRU 图像(以标头形式包含)放置到外部闪存、以节省内部 RAM)。


此致
Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jo:

    是否可以在 AM2632 上使用/启用 XIP? AM263x 是否支持 XIP?

    AM263x 不支持 XIP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    背景:我们可以将 hsmRtImage 和 PRU-images(包含为标头)放置到外部闪存中、以保存内部 RAM)。
    [/报价]

    这仍然可以完成、您可以在运行时将这些内容复制到 ram 中、并根据需要使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能举个例子吗? 我可以在 MCU_SDK 中找到示例吗?

    我们只需要一个闪存文件、其中包含 RPRC 多核映像和其他文件(PRU 和 HSM 的 H 文件)...

    您会在 run...can 加载到 RAM 中、然后通过 step...because 执行加载、否则我再次需要整个 RAM ...




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只需要一个闪存文件、其中包含 RPRC 多核映像和其他文件(PRU 和 HSM 的 H 文件)...

    这是 不可能的 JO、因为应用映像是签名的、并附加了用于 ROM 的签名以进行身份验证。

    此外、我建议从下一个 SDK 版本开始改用 mcelf image 的 app-image。 与应用映像相比、它具有更短的启动时间和更好的安全功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只需要一个闪存文件、其中包含 RPRC 多核映像和其他文件(PRU 和 HSM 的 H 文件)...

    您会在 run...can 加载到 RAM 中、然后通过 step...because 执行加载步骤、否则我再次需要整个 RAM ...

    我建议在不同的闪存位置分别刷写这些闪存、然后在应用的运行时重试。