This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:TI Arm Clang 编译器 C++20 支持

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538870/am263p4-ti-arm-clang-compiler-c-20-support

器件型号:AM263P4


工具/软件:

当前使用的是 SDK 10.2.0.15、该 SDK 具有 TI Arm Clang 4.0.0.LTS。  根据文档、它支持 C++17 标准。

将现有代码移植到 AM263P4 MCU 时、这会在尝试使用 C++20 功能时导致问题。

是否有计划升级编译器的 C++标准?  如果没有、我们可以提出这一要求吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关受支持的 C++功能的完整列表、请访问 TI Arm Clang 编译器工具用户指南

    我建议升级 TI Arm Clang 编译器、这可在 CCS 中通过 Help -> Check for Updates 来完成

    我将看到我是否能找到关于 C+20 功能未来计划的任何内容。

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将等待您对 C+20 计划的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、这方面有什么更新吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huey、

    我已经开始与我们的编译器团队就此展开讨论。 请允许我在本周结束时再谈这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huey、

    以下是编译器团队的响应。 同样、C++20 对甚至是开源编译器的部分支持。

    它将有助于了解是否有感兴趣的特定功能。  我们可以在的开头开始规划 v6.0.0.LTS 的工作  2026.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是您想到的几个特性。

    我们正在将代码移植到 AM263P4、而代码当前正在使用 C99 指定的初始化程序。   我们必须用-wno-c99-indicator 来抑制它们 

    此外、我们还想使用 模块(C++20 起)- cppreference.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细信息 Huey,我将与编译器团队跟进这些功能。

    至于日期,将是 2026 年初。