This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:AM2632

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1542952/am2632-q1-am2632

器件型号:AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM2632

工具/软件:

您好! 我有一个问题、想请你回答。 故障现象:PCBA 已重新焊接、但软件尚未烧录。 使用 12V 电源后、电流约为 100mA。 AM2632 MCU 芯片的温度过高(在室温下,温度超过 60℃)。 我们的问题是: 1. 未对 AM2632 的外部闪存进行编程时、MCU 内部是否已经有自己的程序? 2、为什么 MCU 的温度这么高? 在什么情况下会发生这种故障现象? 目前、MCU 的 1.2V、3.3V 和内部 1.8V 电源均正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerwin Ji、
    感谢您联系我们。
    我正在处理您的查询、并将返回给您。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerwin:

    我认为这是 Sitara (TM) 团队面临的问题、但我有一些一般性意见和问题。

    • 你能告诉我们为什么 PCBA 被“解决了吗?“ 最初返工的原因是什么、这是由专门从事 BGA 焊接的专业商店完成的?
    • 如何移除? 在拆卸时必须小心操作、以免对焊球进行去菌

    该工艺的这两个部分中的任何一个都可能导致分层、从而导致开路、或者焊接不当都会导致短路。

    如果发生这两种情况之一或两者、则可能会因电流过大而导致热问题。

    如果未处理的引脚需要上拉或下拉电阻器、您可能还需要检查设计、因为某些引脚可能没有内部终端、或者需要嵌入式软件来设置要使用的引脚。

    • 这是唯一出现此问题的电路板、还是影响更多的电路板?

    以下是 适用于所有 Sitara (TM) MCU 的热设计应用手册

    此致、
    Michael Ly