This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:计时器 A0 PinMux — 数据表与 SysConfigTool

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533393/mspm0g1507-timer-a0-pinmux---datasheet-vs-sysconfigtool

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

您好、

表 6-3 中 MSPM0G1507 修订版 C (SLASEW9C) 的数据表显示了 TIMA0_C1 的 PinMux 选项((48 PT、RGZ 的列)引脚 2、9、13、17 23 和 40. 在修订版 D (SLASEW9D) 中、相同的表更新为引脚 2、9、13、17、23 和  41.

SysconfigTool 1.24.0+4150 显示了这两个选项。 我应该将这视为数据表错误还是 SysConfigTool 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您将鼠标悬停在错误上方、它对详细信息有什么意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。

    SysconfigTool 上没有问题;指明问题的图像是我的故障(另一个冲突)。 目的是演示可以选择引脚 40 和 41、请参阅列表。

    这正是问题的关键、因为我认为这可能是数据表错误。 您能否确认这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息! 我 将一个示例拉入我的 IDE、验证这是否是数据表中的错误。 我会让你保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为修订版 D 数据表是正确的、查看 48 引脚 PT 封装的表 6.1、好像 PA22 具有 TIMA0_C1 [5](引脚 40)和 TIMA0_C1 [7](引脚 41)也可用。 我认为这只是基于引脚多路复用、因为您可以看到[5]和[7]表明、这些引脚能够分配给 TIMA0、但只使用不同的通道、因此最后是 5 和 7 希望这对您有所帮助!