This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:CPSW3G 配置和以太网数据包传输问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538147/am2632-cpsw3g-configuration-and-ethernet-packet-transmission-issue

器件型号:AM2632


工具/软件:

你(们)好

我有 AM263x LaunchPad、 我尝试为 AM2632 微控制器配置 CPSW 开关。

我使用裸机代码设置时钟并配置 CPSW 开关。 但无法传输以太网数据包。

 

请检查以下设置、

1。通过 MSS_CTRL_CPSW_CONTROL 寄存器选择 MAC 端口 1 和 2 的端口模式为 RGMII

2. 在 100Mbps 模式下使用 MAC 端口 1 和 2 时、通过 MSS_RCM_MSS_MII100_CLK_GATE 寄存器启用 50MHz 时钟而不更改默认时钟分频值

已启用的子块:CPSW NC、CPPI 端口 0、MAC 端口 1、MAC 端口 2、CPDMA ALE

4.禁用的子块:CPTS

5、配置传输数据包的缓冲区描述符(设置标志:SOP,EOP,Owner,清除标志:EOQ)

6.通过 CPSW_NC_CPDMA_SRAM_TH0_HDP_REG 寄存器设置带有缓冲区描述符地址的发送标头描述符指针(我目前的理解是,Thost 寄存器用于发送、Fhost 寄存器用于接收事务)

 

如果我的配置中缺少任何内容、请告知我。 此外、如果有任何 PPT/文档/附录介绍了 CPSW3G 以及子块之间的交互和更多详细信息、请也分享该文档。

 

谢谢您、

*** Desai