This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:VTRef 与客户电路板上 MSPM0 的连接

Guru**** 2586885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1543871/tmdsemu110-u-vtref-connection-with-mspm0-on-customer-board

器件型号:TMDSEMU110-U


工具/软件:

您好、

我的客户通过 150 Ω 电阻将 VTRef 与客户电路板上的 3.3V 电源线连接、TMS320F2838x 的数据表中对此进行了介绍。

能否用 0 欧姆改变 150 欧姆电阻?
如果我们在移除这 150 欧姆电阻时可能有任何问题、请同时告知原因。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否将 150 欧姆电阻更改为 0 欧姆?

    一般来说、这应该没问题。 为什么不能使用 150 欧姆电阻?  

    谢谢、

    Ben Collier