This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:EnergyTrace 功能不起作用&&#39

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, ENERGYTRACE, LP-MSPM0C1104, MSPM0C1104, LP-MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533236/lp-mspm0c1104-energytrace-function-doesn-t-work

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACEMSPM0C1104、LP-MSPM0L2228、MSPM0L2228

工具/软件:

您好、Guru、

用户指南指出 LP-MSPM0C1104 EVM 具有 energytrace 功能。

此外、当我调试 LP-MSPM0C1104 EVM 时、可以启用能量跟踪。

但这不奏效。

我尝试使用另一台计算机、但仍然无法正常工作。

您能检查一下问题是什么吗?

当我使用 L2228、G3507 EVM 时、Energytrace 工作正常。

我认为这是一个类似的问题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410747/mspm0c1104-how-to-enable-energy-trace-on-the-mspm0c1104-using-ccs-theia

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    EnergyTrace MSPM0C1104 器件上支持、但 不在 LP-MSPM0C1104 LaunchPad 上 。  这是因为 LP 没有所需的附加电路、原因是为了尽可能降低 LP 的成本。  权变措施是使用任何其他 MSPM0 LaunchPad 并将 SWD 信号连接到 MSPM0C1104 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的回答。

    我想检查低功耗模式 (sleep0、standby0) 是否正常工作。

    我使用 LP-MSPM0L2228 XDS110 调试器+ MSPM0C1104 进行检查。

    我使用另一个调试器 (L2228 XDS110)+ C1104 时、精度是否足以检查功耗?

    即使我使用了“Free Run“(自由运行)、功耗仍然很高。

    在本例中、它仅支持 EnergyTrace(不是++)。 因此很难检查电源策略(运行,睡眠... 等)、

    我想精度是不够的…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常抱歉我的回复出现延迟。  由于某种原因、您的帖子被过滤掉、我无法看到您的问题。

    是的、M0C1104 没有能量跟踪、因此您可以使用另一个 LaunchPad 的能量跟踪、例如 MSPM0L2228、

    现在、您可能认为您正在进入 SLEEP0 或 STANDBY0 模式、但实际上一些外设可能正在请求一个时钟、以便 24MHz 时钟继续运行。  我建议在 SysconfigInit ()-> while (1){_WFI ();}之后放置一个 while (1) 环路并测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis、

    这个问题 出现在我的代码中、所以我修复了它。