This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:12 位 DAC 分辨率

Guru**** 2567675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544303/mspm0g1507-12bits-dac-resolution

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

您好 TI 专家、

根据表 7.16.4、DAC 在未经校准的情况下的失调 电压误差为±20mV 或校准后的失调电压误差为±2mV。 该失调电压是考虑到器件间的差异、还是它在不同的温度下也可以在同一器件上漂移?

我试图估计最坏情况下的输出误差。 目前、需要对 INL、增益误差(例如)和失调电压误差 (EO) 求和。 例如、使用内部 Vref 和 0.3V 至 1.4V 的输出范围 :

失调电压误差 (EO): 20mV(假设未校准)

INL:(1.1V/4096 )× 2≈0.57mV  

增益误差(例如):1.1V ≈11mV 的 1%  

这使得最坏情况下的总误差约为 31mV 。

这是正确的吗?

谢谢您、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    失调电压误差规格适用于所有器件和所有温度。

    要回答您的第二个问题:

    • 在您的情况下、内部 Vref 应该为 1.4V /2.5V
    • 根据数据表:
      • INL:± 4 LSB 最大值  
      • 增益误差 (eg)= 2%=± 82LSB
      • 失调电压误差 (EO)= ±20mV =± 58LSB
    • 总体未调整误差未校准方程

    TUE = 100.51LSB

    希望这能回答您的问题。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速答复。 是否有办法可以估算单个器件在整个温度范围内的最坏情况输出误差? 我们不太担心器件间的差异、我们的主要问题是给定器件可能会随时间或温度的变化而发生漂移。

    谢谢您、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    数据表规格是在整个温度范围内的值。 我在上面提供的计算结果是 使用整个温度范围内最坏情况下的输出误差。 如果有用、请告诉我。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。