This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:如何使用基于 ROM 的引导加载程序修改 UART 和 I2C 波特率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538986/mspm0g3519-how-to-modify-uart-and-i2c-baud-rate-with-rom-based-bootloader

器件型号:MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

客户将在 M0G3519 上使用基于 ROM 的引导加载程序。 请说明如何修改 UART 和 I2C 波特率?

此外、“c:\ti\mspm0_sdk_2_05_01_00\examples\nortos\LP_MSPM0G3519\bsl\“文件夹中没有“bsl_software_invoke_app_demo_i2c"示“示例。 下一个 SDK 是否会提供这些示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    要修改 UART 波特率、您可以在非主器件中对其进行更改、也可以使用 BSL 更改波特率命令。  

    对于 NON-MAIN、您可以写入此寄存器、也可以使用 SysConfig

    如果您想通过命令更改波特率、可以使用此 BSL 命令(可在 https://www.ti.com/lit/slau887 的 第 4.3 节中找到)

    我相信对于 I2C、您使用来自另一个器件的时钟、只要它适用于 I2C0 外设、就应该很好。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。