This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZHURMË E ULËT ISOLIZOGJI NDARËSE TRAILGEN-REF:ESP32-S3R8 QFN-56 Wi-Fi +蓝牙 5.0 32 位双核 MCU 芯片 IC。

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544334/zhurme-e-ulet-isolizogji-ndarese-trailgen-ref-esp32-s3r8-qfn-56-wi-fi-bluetooth-5-0-32-bit-dual-core-mcu-chip-ic

器件型号:ISOLOWNOISESPLITIRAILGEN-REF


工具/软件:

所需的值。 想要的、

ESP32-S3R8 QFN-56 Wi-Fi +蓝牙 5.0 32 位双核 MCU 芯片 IC。
■数量: 2 单位(用于起始)...
■所需规格:
■处理器频率:最高 240MHz(双核 Xtensa LX7)
■性能:≥600 DMIPS
■存储器:≥512KB SRAM、≥2MB 集成闪存、支持高达 16MB 的外部 PSRAM
■连接:Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) 和蓝牙 5.0 (LE)、数据速率≥150 Mbps
■输出功率:≥20.5dBm
■灵敏度:≤–98.4 dBm
■功耗:≤10µA(睡眠模式)、≤91mA(接收)、≤340mA(发送)
■工作温度:–40°C 至+85°C
I ² C I²C:■Ω、SPI、UART、USB、PWM、 ≥20 个通道的 5 μ A、12 位 ADC I²S
■封装:QFN-56
Arm Cortex-M7 600MHz (64 引脚 QFP)。
■数量: 2 单位
■所需规格:
■处理器频率:600MHz
■性能:≥1500 DMIPS
■存储器:≥2MB 闪存、≥1MB SRAM
I ² C I²C:■Ω、SPI、UART、CAN、■Ω 以太网、 USB、12 位 ADC、采样率≥2.4MSPS
■μ A 功耗:≤μ 100µA A/MHz(最大~60mA)、10µA(睡眠模式)
■工作温度:–40°C 至+125°C
μ■封装:64 引脚 QFP (LQFP-64)
■附加功能:带 FPU 的 DSP、Art Accelerator、L1 高速缓存。
我们正在寻找您库存中这些元件的高质量版本、优先考虑性能、可靠性并符合 RoHS 和 CE 等标准。

fjodorashiku10@gmail.com