This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:连接 LaunchPad 时出错

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541578/lp-mspm0g3507-error-while-connecting-launchpad

器件型号:LP-MSPM0G3507


工具/软件:

您好、
连接 LaunchPad 时出现以下错误:
初始化仿真器时出错:
(错误–260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110 失败。
原因可能是以下一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、无效的 XDS110 序列号或 USB 有故障
自动协商。 可以使用更新固件和序列号
可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110 中找到 xdsdfu 实用程序
安装的工程目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
将文件提交到此处以获取说明。
(仿真包 20.0.0.3178)


另外、我尝试连接不同的电缆。

谢谢您、
Tejal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    继续上述错误我注意到以下两种情况:

    1.  案例 1:LED102(绿色)亮起、LED1(红色)亮起
    2.  案例 2:LED101(红色)开启

    此外、我还附加了 Launchpad 的图像

    谢谢您、
    Tejal Gaikwad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续行动、我还检查了有关这些情况的原理图 并附上了图像。 但是、本文件没有提及与之相关的任何说明。 您能就此指导我吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会尝试以下方法:

    1) 重新启动计算机

    2) 不同的 USB 电缆

    3) 重新安装 CCS

    您有没有机会使用不同的 LaunchPad 尝试查看它是否与该板隔离?

    马修