This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26xx-AM263PX:CAN 编译 MCU-PLUS-SDK 10.02.01 版本上的测试用例失败

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541532/mcu-plus-sdk-am263px-can-compile-test-cases-are-failing-on-am26xx-mcal-10-02-01-version

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

您好团队:

目前、我们正在集成 AM26xx MCAL 10.02.01 版本的 MCAL。 在编译期间、CAN 测试用例未被编译。

因此、我通过更新 TI 已禁用的唤醒功能来更新 can.xdm 文件、但根据 autosar 4.3.1 标准、必须根据要求添加或删除该文件。 请在附件中找到以下文件。

e2e.ti.com/.../orginal_5F00_Can.txt

e2e.ti.com/.../updated_5F00_Can.txt

此致、

Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    在更新 CAN xdm 文件之前、编译 CAN 测试用例是否存在任何问题?

    您可以使用 EB Tresos 通过 MCAL 驱动程序配置来启用“MCAL API“和“can_mainfunction_wakeup"<xmt-block0>“ Can_Checkwakeup。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    很抱歉耽误响应。

    如果不更新 CAN xdm 文件、CAN 编译测试用例会因上述票证中附加的唤醒功能而失败、通过使用 EB tresos、我们无法对其进行配置、因为在使用 TI 在更新 XDM 文件后提供的最新 xdm 文件后、该选项会显示为灰色。

    请参考上面的屏幕截图,并验证 CAN  xdm 文件 从您的终端,这是由我们给出的。

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    我检查了 CAN MCAL 驱动程序和配置文件、并在 Can_Main Tresos CONFIG Can_Check 上特意禁用了“ESKWakeup"和“和“ESKWakeup"API。“。  

    can.c 中的“CAN.Wakeup"<xmt-block0>“ Can_Check 和“CAN_Wakeup"<xmt-block1>“ Can_Main 为空函数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    您能否说明故意禁用 Can_Check 的原因、因为根据 autosar 4.3.1 标准、Can_Main  用户可配置“Autoswakeup"和“和“Autoswakeup"功能“功能。

    关于“CanWakeupSupport"函“函数、对于 CAN 通信、我们需要 CANIF 模块、在那里、 它需要 “CanlfCtrlWakeupSupport"函“函数。

    要启用此功能、我必须启用“CanWakeupSupport"。“。

    此功能应由用户根据要求进行配置。 您能否将此选项设置为启用、以便我们可以根据要求进行配置。

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shaik:

    我将请求在 EB config HUI 中启用唤醒选项并更新 CAN.c 中的唤醒函数 谢谢