This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:is TM4C1294NCPDT 支持使用 LWIP 的一对多 TCP 端口?

Guru**** 2813015 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544130/tm4c1294ncpdt-is-tm4c1294ncpdt-supports-tcp-ports-one-to-many-using-lwip

器件型号:TM4C1294NCPDT


工具/软件:

您好、

TM4C1294NCPDT — 我可以使用 LWIP 启用 8 到 16 TCP 端口。  

设备上有一个 Modbus TCP 以太网端口。

目前只配置了一个端口并且可以正常工作、现在我们希望至少为 8 个端口和 16 个端口提供该端口。

这是否会有代码处理内存问题和性能影响?

此致、

Amol Borase.