This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:I2C 外设行为因任务优先级而异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532043/am2634-i2c-peripheral-behavior-varies-with-task-priority

器件型号:AM2634


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

AM2634 器件上的 I2C 外设出现异常行为。 具体来说、我们观察到 I2C 波形会根据执行事务的任务的优先级发生显著变化。

下面是我们使用的代码片段:

/* 设置 默认 事务 参数 */

I2C_Transaction_init (&i2cTransaction);

/*  使用 所需 事务 参数覆盖 */

i2cTransaction.writeBuf     = outdata;

i2cTransaction.writeCount   = 长度;

i2cTransaction.targetAddress = slaveAddress ;

i2cTransaction.TIMEOUT = I2C_TIMEOUT_US;

// 写入 数据

状态 = I2C_TRANSFER (i2cHandle、&i2cTransaction );

我们记录了 i2c 数据和时钟的两个示波器捕获结果(作为视频附件)、其中显示了以下内容:

  • 有多长时间  高优先级 、波形“几乎“一致且可重复。
  • 有多长时间  低优先级 、波形的变化很大、就像传输被中断或延迟一样。

这就引出了几个问题:

  1. 为什么 I2C 传输受任务优先级的影响?  启动后、外设不应该自主处理整个传输吗?
  2. 在低优先级情况下观察到的“分散“波形是否符合 I2C 标准?
  3. 正如我们在某些情况下观察到的那样、这种行为是否会导致 I2C 从设备冻结?

我们非常感谢您对该问题的技术见解以及解决该问题的任何建议。

感谢您的支持。

Alessandro Pacificie2e.ti.com/.../high_5F00_prio.mp4e2e.ti.com/.../low_5F00_prio.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    让我尝试在我这边重现这个问题 我不知道在我的头上有任何这样的问题。

    [引述 userid=“488366" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1532043/am2634-i2c-peripheral-behavior-varies-with-task-priority
    1. 正如我们在某些情况下观察到的那样、这种行为是否会导致 I2C 从设备冻结?

    [/报价]

    是、这是可以实现的。 如果从器件需要持续连接且没有时钟延展、则可能会出现故障/冻结。

    此外、您能否帮助我说明所使用的 I2C 地址(并不是因为它直接很重要,而是想确认 I2C 总线上是否正确共享了两个地址?)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件地址为 0x51、这是此 i2c 总线上的唯一器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我只是想跟进并询问是否有任何关于该问题的更新。 您是否能够在您的最终重现行为?

    如果您需要我方面的任何其他信息、请告诉我。

    此致、
    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    对不起,我一直忙于一些正在进行的调试,无法更早地研究它,我还没有重现这个问题,并有一个更深入的了解。 我在办公室里工作的时候、明天就要深入研究一下。

    总体来说、我认为 AM26x 上的 I2C 传输非常依赖 R5F CPU 被调用、CPU 不足、因此在低优先级任务的情况下运行不正常。 虽然 I2C 控制器实际上负责执行传输、但驱动器对 CPU 非常敏感、因此字节之间的延迟违反了从器件的预期、我们可以看到线路上的从器件断开/冻结。

    也许我需要检查的一件事是、在回调模式和中断模式下的行为是相同的吗? 这绝对是 DMA 可以克服的问题。

    另一点是、我们尚未在软件 I2C 驱动程序中集成 DMA(HW 支持它)、一旦我们集成 DMA、对 R5F CPU 的依赖就会减少。 硬件不会完全传输所有数据、必须涉及 R5F 来进行数据移动、处理中断等(例如,对于发送或接收的每个字节,必须涉及 CPU、因此现在几乎没有 DMA 的 I2C 字节由 CPU 处理)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    再次感谢您的详细答复。

    关于中断模式:这实际上是我们的初始选择、但由于更频繁的问题、我们不得不放弃它。 在我们的测试中、I2C 帧通常已损坏、从而使通信不可靠。 我们还注意到其他用户报告了中断模式的类似问题、例如在本线程中:
    AM2634-Q1:在 AM2634 的中断模式下使用 I2C 从 DS1307 RTC 读取全部 7 个字节

    为了更好地理解您的解释、我有几个问题:

    • I2C 时钟是否也由软件管理?
    • I2C 外设是真正的硬件外设、还是使用由软件控制的 GPIO 的软件仿真?

    此外、您还提到 DMA 有助于克服这些问题。 您能否分享有关 DMA 模式的更多详细信息? 具体来说:

    • 它将如何改变当前的行为?
    • 您是否对软件驱动程序中什么时候可能提供 DMA 支持有任何估计?

    最后、我们是否可以同时考虑任何建议的权变措施或替代方法来避免此问题?

    再次感谢您的支持!

    此致、
    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    此外、您还提到 DMA 有助于克服这些问题。 您能否分享有关 DMA 模式的更多详细信息? 具体来说:

    • 它将如何改变当前的行为?
    • 您是否对软件驱动程序中什么时候可能提供 DMA 支持有任何估计?
    [/报价]

    -在 DMA 模式下,预期 CPU 的参与较少,这意味着无论执行 I2C 的任务优先级如何,它都不会有抖动
    -我将与开发团队确认一下 I2C DMA 驱动程序的 SDK 版本

    为了更好地理解您的解释、我有几个问题:

    • I2C 时钟是否也由软件管理?
    • I2C 外设是真正的硬件外设、还是使用由软件控制的 GPIO 的软件仿真?
    [/报价]

    据我所知、这是一个真正的外设、而不是 GPIO 仿真。 时钟配置一次、然后硬件应对其进行控制。 下面我介绍一些硬件专家。

    此致、
    Shaunak

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已与我们的硬件专家确认、

    I2C 时钟在 SW 中配置一次、不会由 SW 持续控制

    2.它是真正的 I2C 硬件,而不是 GPIO 仿真

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您确认 I2C 外设是真正的硬件、并且在软件中配置了一次时钟。

    鉴于此、我仍然对我们观察到的行为感到困惑:
    为什么 I2C 时钟波形在事务期间根据任务优先级发生变化?
    这表明系统中的某个器件(可能是 CPU 负载或任务调度)仍然影响 I2C 信号的时序、即使时钟应由硬件驱动也是如此。

    这种行为对我们至关重要、因为它似乎是导致我们遇到通信问题和从器件冻结的根本原因。 这可能是由于您之前提到 CPU 过度参与逐字节传输所致吗?

    我们如何修复或解决当前软件栈中的这种行为?
    无论是使用不同的传输模式、还是在 DMA 支持可用之前实施权变措施、我们都乐于提供建议。

    此外、有关何时将 DMA 支持集成到 I2C 驱动程序中的任何更新或时间安排对于我们的规划都非常有帮助。

    再次感谢您的支持—我们非常感谢您在解决此问题时提供的见解和帮助。

    此致、
    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    我们的专家是 OOO、请期待下周中旬收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    为什么 I2C 时钟波形在事务期间根据任务优先级发生变化?

    I2C 事务被具有更高优先级的任务中断或阻止、但除非特意重新配置、否则不应更改 I2C 时钟 (SCL) 频率(例如 400kHz 或 100KHz)。 我将运行一个测试、检查 SCL 是如何变化的。

    这可能是因为 CPU 太参与了逐字节传输吗?正如您之前提到的那样?

    您是对的。 在我看来、I2C 占用的带宽很大。 如果您的应用没有发送或接收太多数据、您可以将任务配置为低优先级、因此在 I2C 事务处理过程中、它不会缺少更重要的任务。

    我们如何在当前软件栈中修复或解决此问题?

    如果不得阻止应用中的 I2C 事务、请将 I2C 任务配置为更高优先级。 另一种方法是暂停可能中断 I2C 事务的任务。

    每当任务被挂起时、它都会保持 被阻止状态、直到再次恢复该任务。  

    此外、有关何时将 DMA 支持集成到 I2C 驱动程序中的任何更新或时间表对我们的规划都非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    这是定制板还是 TI LaunchPad/控制卡?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是定制电路板。

    此致

    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    今天是否可以拨打电话? 我将通过电子邮件共享会议邀请。 请告诉我您什么时候有空?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! 我们的可用时间为 17.00 CEST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、让我通过电子邮件将邀请分享给您、请将邀请转发给所有必要的人、  

    此外、您能通过电子邮件向我分享定制电路板的原理图吗? TI 团队以前是否曾审查过原理图?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    由于我们正在通过电子邮件进行对话、因此请在 E2E 上关闭此主题。 如果需要、您可以重新打开螺纹。 该团队正在研究 I2C DMA 模式的实施、并将在 1-2 天内通过电子邮件分享估计工作量和进一步意见。

    此致、
    Shaunak