This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何根据旧版本工程将 syscfg 更改为更高版本。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1542961/am2634-q1-how-to-change-the-syscfg-to-higher-version-based-on-old-version-project

器件型号:AM2634-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。 我的客户使用 CCS12.2 和 syscfg 1.11 开发他们的工程。

最近、他们想根据此工程添加更多函数、并希望将 ADC1_IN1 连接到 CMPSSA2

我发现在他们的当前 syscfg 中、CMPSSA 低电平比较器模块中似乎存在错误:

在我的 1.24 syscfg 中、我可以选择 INL 作为  CMPSSA 低电平比较器模块的输入

因此、我建议他们将 SysConfig 从 1.11 更新为 1.24、并成功将其更新

但当他们使用 1.24 syscfg 打开原始 syscfg 文件时、结果会失败

1.如何解决?  

2. syscfg 1.11 是否有错误?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    升级 syscfg 只会升级该工具。

    您要查找的功能更新需要将 MCU PLUS SDK 版本更新为 10.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、为了更新 SDK、客户需要使用新的 SDK 驱动程序重新编译其示例。 由于新函数和特性、将出现构建错误。 此外、您提到客户目前使用的是 8.0 版 MCU PLUS SDK、这是升级到 10.2 的重大变化