This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:ADC

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539814/am263p4-adc

器件型号:AM263P4


工具/软件:

HII

ADC 输入转换范围是 0V 至 3.3V。

我想知道 ADC 输入引脚的最大耐受能力。

此致

盖塔·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    上述查询的余数。

    此致

    盖塔·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geetha、

    上周我在 OOO 的时候,对延迟的回应表示歉意。

    数据表的 ADC 电气特性部分提供了此信息。

    ADC 输入端的电压不得超过 VDDA33 的值。

    此致、

    Zackary Fleenor