This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:关于 ADC VREF 和内部 LDO 精度

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1542266/am2612-regarding-adc-vref-and-internal-ldo-precision

器件型号:AM2612


工具/软件:

尊敬的专家:

客户对 ADC VREF 有以下问题:

  1. 在 VREF 手册中指定的最小值和最大值—它们是代表允许的工作范围、还是表明 VREF 电源本身具有如此大的偏差?
  2. VREFHI 电源似乎由内部 LDO 生成。 您能解释一下这个内部 1.8V LDO 的精度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lawrence、

    上周我在 OOO 的时候,对延迟的回应表示歉意。

    1) 这是施加到 VREFHI 电压的可忽略工作范围。

    2) 有关内部 LDO 和基准缓冲器的规格、请参阅电气特性的电源管理单元 (PMU) 部分。

    此致、

    Zackary Fleenor