This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227-Q1:拉电阻值

Guru**** 2933220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530747/mspm0l1227-q1-pull-resistance-value

器件型号:MSPM0L1227-Q1


工具/软件:

您好、

我想知道 GPIO 的上拉和下拉电阻的范围是多少。

在数据表 SLASFB5A、2024 年 11 月第 52 页中、仅列出 40k Ω 的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    任何具有列为具有上拉/下拉电阻的缓冲器类型的 GPIO 都将具有 40k Ω 的典型上拉/下拉电阻。 如果需要更精确的值、建议使用满足所需容差要求的外部电阻器。 您希望实施哪种类型的应用?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想将其用作分压器网络的诊断下拉电阻。

    那么、最坏情况下的容差是多少?

    1%、10%、50%、100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    根据设计、电阻器容差为±20%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下+20%的容差也不错。

    感谢您的反馈。 我想知道为什么数据表中没有列出它。 越容易找到