This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:通过 CCS Studio 和 Makefile 编译 TIFS SDK

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1542279/am263p4-compiling-tifs-sdk-via-ccs-studio-and-makefile

器件型号:AM263P4


工具/软件:

尊敬的团队:

我们尝试从 TI 导入接收到的 TIFS 软件包、但会弹出一个错误、指示未安装 MCU + SDK v0.0 并获取 MCU+SDK 的兼容版本。

您能在这里帮助我吗?

我还有其他问题:

 1 — 如果我们创建一个包含示例的新项目,并尝试仅编译示例项目,我们将收到如下所述的错误:  

如果我再次编译、则编译成功并解决错误。

-我不认为编译示例只会有意义,正确吗?

-我认为我们需要编译示例与 TIFS SDK 一起,如果我错了,请纠正我。  

此致、  

Adith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们试图导入从 TI 收到的 TIFS 软件包、但会弹出一个错误、提示未安装 MCU + SDK v0.0 并获取 MCU+SDK 的兼容版本。

    请在 imports.mak 文件中提供正确的 MCU_SDK 安装路径以成功构建

    我不认为编译示例只会有意义、正确吗?

    这个示例是否参考 MCU_SDK 或 TIFS_SDK?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨,Nikhil)

    这指的是 TIFS_SDK、当我们使用命令提示符进行编译时、此错误会得到解决、因为我们不会将其导入 CCS。

    并使用 pip install construct 命令将“construct"作为“作为 python 的一部分进行安装。

    但请你就我的第二个问题回答我。

    此致、

    Adith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adith:

    [引述 userid=“661563" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1542279/am263p4-compiling-tifs-sdk-via-ccs-studio-and-makefile

    -我不认为编译示例只会有意义,正确吗?

    -我认为我们需要编译示例与 TIFS SDK 一起,如果我错了,请纠正我。  

    [/报价]

    您是否参考了 TIFS SDK 的示例? 如果是、则可以通过导出为项目或使用 TIFS 用户指南中提到的命令行在 CCS 中编译该示例。

    如果回答了您的问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan