This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:WARMRSTN (D13) LED 默认亮起

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541965/lp-am261-warmrstn-d13-led-is-on-by-default

器件型号:LP-AM261


工具/软件:

那里好、我使用这个电路板、并注意到几天后它停止连接到 CCS。 运行调试模式时、会显示一条错误消息:

连接到目标时出错:

(错误–1170 @ 0x0)

无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。


此外、我注意到 D13 ( WARMRSTN) LED 亮起、但我不确定如何重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我首先要确保 LaunchPad 侧面的按钮都没有卡住、按 SW1 (PORz) 或 SW2 (WARMRESETn) 会导致 D13 发光。

    您能否确认尝试采用哪种引导模式? 使用 CCS 时、应处于 DEVBOOT 模式。 引导模式开关 (SW4) 应显示为 0010:

    此致、

    Brennan