This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1533414/thread

部件号:部件号:*** >
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:
    您能否分享从常规 I/O 和 SysConfig 生成的调试线路 I/O(特别是

    SYSCFG_DL_GPIO_init 函数)? 我想知道线路是否由于 内部上拉/下拉电阻而被驱动为低电平。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:
    您是否仍需要帮助解决此问题?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    很抱歉耽误我的时间。 下面是  SYSCFG_DL_GPIO_init  函数:

    SYSCONFIG_WEAK void SYSCFG_DL_GPIO_init(void)
    {
    
        DL_GPIO_initPeripheralOutputFunction(GPIO_PWM_0_C0_IOMUX,GPIO_PWM_0_C0_IOMUX_FUNC);
        DL_GPIO_enableOutput(GPIO_PWM_0_C0_PORT, GPIO_PWM_0_C0_PIN);
        DL_GPIO_initPeripheralOutputFunction(GPIO_PWM_1_C0_IOMUX,GPIO_PWM_1_C0_IOMUX_FUNC);
        DL_GPIO_enableOutput(GPIO_PWM_1_C0_PORT, GPIO_PWM_1_C0_PIN);
        DL_GPIO_initPeripheralOutputFunction(GPIO_PWM_1_C2_IOMUX,GPIO_PWM_1_C2_IOMUX_FUNC);
        DL_GPIO_enableOutput(GPIO_PWM_1_C2_PORT, GPIO_PWM_1_C2_PIN);
        
    	DL_GPIO_setDigitalInternalResistor(GPIO_PWM_1_C0_IOMUX, DL_GPIO_RESISTOR_NONE);
    	DL_GPIO_setDigitalInternalResistor(GPIO_PWM_1_C2_IOMUX, DL_GPIO_RESISTOR_NONE);
    
    }

    据我所知、 DL_GPIO_RADER_NONE 意味着 禁用内部上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:
    如果我能重现同样的问题、请允许我在我这边检查一下。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:
    我找到了这个问题的临时解决方案。 启用数字 IOMUX 特性似乎可以使 PWM 信号按预期工作。 此外、您应该从 LaunchPad 上移除 SWDIO 和 SWCLK 跳线。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    谢谢! 启用引脚配置解决了我的问题。 PWM 似乎运行正常。

    此致、

    Jean Tonin