This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 UniFlah 和 XDS110 探针对闪存进行编程时出现问题?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, UNIFLASH, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534394/tm4c1294ncpdt-issue-programming-flash-with-uniflah-and-xds110-probe

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLUNIFLASH

工具/软件:

团队、
您能否帮助解决有关使用 XDS110 刷写 EK-TM4C1294XL 评估卡的以下问题?
dev.ti.com 上的以下 XDS110 故障排除指南是否也适用于 TM4C?
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST
提前感谢、
Anthony

我正在将 EK-TM4C1294XL 评估板与板上的 TM4C1294NCPDTT3 微控制器配合使用。  

我通常使用 ICDI 将 代码刷写到微控制器中。 但我尝试使用 JTAG (U6) 端口来执行相同的操作。 我遵循了评估板用户手册和原理图上提供的说明:我连接了 R40、R6、R7、R8、R10 R11、R15 和 R16 均已连接。   在 JP4 和 JP5 上、我将跳线配置为 CAN 方向。 微控制器通过 ICDI 端口上电 (JP1 跳线位于 ICDI)。

我使用 UniFlash 和 XDS110 调试探针通过 JTAG 端口刷写微控制器。
U6 JTAG 端口上的引脚 3 已连接至 XDS110 探针电缆上的接地端
当我通过点击 Read Device Info、申请有关 Tiva TM4C1294NCPDT 的更多信息时、会一直收到以下错误:

 晶体频率在 8MHz 的设置和实用程序中设定。

尝试加载映像时出现相同的错误。

请让我知道如何消除此错误并获得 UniFlash 以能够识别器件并能够刷写。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试了发送的 XDS110 链路中的步骤。 我仍然收到相同的错误。 我正在通过降低时钟速率来更改时钟速率、并且仍然 需要更改 JTAG 设置错误。  

    我甚至尝试移除评估板上的 U20。 这也无助于事。  

    如果有人能提供帮助、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们在 Code Composer 中看到的错误:

    通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
    该软件针对 XDS110 功能进行了配置。
    控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。

     

    ----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

     

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

     

    值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
    标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。

     

    解释如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
    或零卡滞故障的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     该电路板实际上不需要任何跳线或修改即可使用外部调试探针。 只需将 XDS110 连接到 U6 即可。  

     当您将 XDS110 插入 PC 时、您是否看到正确枚举了探针? 使用 Windows 设备管理器确保正确枚举它。 您应该会看到如下所示的内容。 如果您看不到它们、则表示探头出现问题。 尝试使用不同的 USB 端口、不同的 PC 或新的 USB 电缆。 它有什么不同吗?

     您可以尝试使用另一个 LaunchPad 吗? 这是为了确定电路板是否有问题。 您的日志显示 JTAG 扫描链已断开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题已得到解决。 谢谢!