This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:查询浮点写入操作和中断处理

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1542696/am2634-inquiry-floating-point-write-operation-and-interrupt-handling

器件型号:AM2634


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户提出了以下问题:

如果在写入浮点值时主循环中断、ISR 中读取的浮点变量是否会损坏? AM263X 是否对此场景进行了任何优化、或者是否有办法将浮点写入操作优化为单个指令?

我注意到、对于 F29X 系列、  C29x CPU 用户指南。 如果由于存储器 RD/WR 访问而导致 CPU 流水线停滞、这将阻止任何中断。

对于 F28x 系列、其与。https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spru430f/spru430f.pdf 类似

客户想知道 AM263X 系列是否有相应的文档。 如果可用、您能提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    如果在写入浮点值时主循环中断、ISR 中读取的浮点变量是否会损坏?

    是的、由于浮点指令在 ARM R5F Cortex 处理器中并非原子形式、因此存在这种可能性。 AM263x 硬件中也没有实现任何特定于此的功能。

    因此、用户需要使用关键部分来避免这种情况。 也就是说、在更新浮点变量的值之前禁用中断、并在写入中断后重新启用中断。 这将附带启用/禁用中断的开销。 希望这有所帮助。

    此致、

    Sahana