Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
大家好:
根据我们的理解、M4F 没有任何用于 XIP 执行的 OSPI 访问权限、您能否确认无法在 M4F 上连接 XIP?
谢谢、此致、
Ambroise
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
根据图 https://www.ti.com/ds_dgm/images/fbd_sprsp65g.png、 M4F 内核上没有 OSPI 或 QSPI 外设。 那么它将如何运行呢?
能否提供一个基本示例、说明如何从 M4F 内核在 LP-AM243x 上运行 XIP?
此致、
Konstantin
您好、
请查看文件: c:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_11_00_00_15\tools\boot\sbl_prebuilt\am243x-lp\default_sbl_ospi.cfg
MCU-PLUS-SDK 链接: https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM243X
除此之外、我要查看的应用程序 (:system_freertos_nortos/ipc_notify_echo_system.release.appimage_xip)
上述.cfg 文件中提到、未为系统工程配置 OSPI/QSPI 闪存。
是 SBL UART uniflash、可在参数时刷写 “ 给出了-operation=flash-XIP“。
PIP on the LP-AM243x from M4F core?
请通读以下内容:
根据最后一个链接、您是否可以仅尝试 M4F 应用程序、并让我知道它是否适合您?
谢谢、
Vaibhav
您好、
我们在 R5 和 M4 内核上支持 XIP。
为了纠正我在这里提到的第二点、我已经浏览了 TRM、我已经看到无法通过 M4F 访问 OSPI 外设、因为中断不在那里路由。 该路由至 R500、01、10 和 11。
提到这一点的 TRM 链接: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SPRUIM2H#GUID-69761A5D-CF52-4E33-B3C6-89A2DF5422DE/TITLE-SPRUIM2R5FSS0_CORE0_INTMAP_SEC
总之、M4F 无法访问 OSPI。 FSS0_OSPI_0_OSPI_LVL_INTR_0 不连接到 M4F 内核。
谢谢、
Vaibhav