This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDL-AM243X:MCU-PLUS-SDK 文档

Guru**** 2933220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541433/mcu-plus-sdk-am243x-sdl-documentation

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的团队致力于使用 TI SDL 模块来满足功能安全要求。 您能帮助我获得有关 SDL 子模块的更多文档吗? 在 TRM 中、只有几个模块 (DCC、MCRC) 的信息。 例如、 如何知道针对不同的 PBIST 测试实例测试了哪些存储器区域? 我们可以配置不同的存储器区域吗?  

谢谢、

Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    有关 SDL 的更多文档、请参阅 MCU+SDK 文档:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/11_01_00_17/exports/docs/api_guide_am243x/SDL_PAGE.html

    或者举例来说、 如何知道针对不同的 PBIST 测试实例测试了哪些存储器区域? 我们可以配置不同的存储器区域吗?  [/报价]

    否、无法配置 PBIST 实例测试哪些存储器区域。 您可以查看 examples/sdl/pbist/pbist_mpu/am243x/pbist_test_cfg.c soc 文件、以检查每个 pbist 实例测试的不同模块。

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar:

    您能说明一下这一点吗?  恐怕我无法 从示例代码中获得所测试存储器的信息和算法。  

    此外、SDL 文档中的很多地方建议浏览 SOC 文档以了解更多信息、但大多数 SDL 模块中没有与 TRM 相关的信息。 我们是否有任何资源提供有关 SDL 模块的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prithvi、

    请说明这一点。  恐怕我无法 从示例代码中获得所测试存储器的信息和算法。  [/报价]

    TRM/SDL 文档中目前关于 PBIST 的信息不足。 AM243x 上有四个 PBIST 实例:

    Pbist_test_cfg.c 文件中的上述列表显示了通过 Infra 和 MCU 实例测试的模块。 R5F0 和 R5F1 实例仅涵盖 R5F 内部存储器、例如 TCM 和高速缓存。  

    此致、

    Nihar Potturu。