This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:以太网 AM2634 中的其他中断

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1524033/am2634-miscellaneous-interrupt-in-ethernet-am2634

器件型号:AM2634


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们目前正在开发基于 AM2634 的定制硬件。 我们会在以太网中断中遇到来自 CPSW CPDMA 的杂项中断。 我们参考了文档、并且不清楚触发文档的原因。 您能否提供其他中断、CPDMA 和 CPPI 3.0 的相关文档。

此致、

Srinivas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我已将该主题分配给正确的所有者。 由于时间和周末的原因、请预计下周初的某个时间会有初步回复。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、

    我们 仍在等待您的答复。

    此致、

    Srinivas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、  

    什么触发了 MISC 中断、  

    首先读取该中断以了解启用了哪些 MISC 中断:

    然后、检查哪个 MISC 中断类型事件位:

    其他级别中断用于链路状态更改、ECC 错误条件、配置更改、ALE 事件等事件

    您能否提供其他中断、CPDMA 和 CPPI 3.0 的相关文档。

    您能告诉我、您到底想知道这些内容是什么吗

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我们遇到 MISC 主机中断。  

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas

    如果经常遇到 MISC 中断、很可能是 STATS Update 中断、也可能是主机错误中断。

    您可以参阅 CPSW 的寄存器附录并查看 CPDMA 寄存器。

    在 MCU+ SDK 中、您可以参阅 enet_cpdma.c 文件 (mcu_plus_sdk/source/networking/enet/core/dma/cpdma src)

    几个问题、

    1.您的应用程序是否按预期工作? 默认情况下、MISC 中断处于启用状态。 我认为这不会破坏执行或应用程序流。 如果可以、您能否分享一些有关应用和故障的详细信息

    2.如果您有一个正常工作的应用程序,并且不需要诸如链接中断、统计中断等功能,您也可以禁用 MISC 中断。 所有 CPDMA 中断都在 EnetCpdma_open () 函数中配置/启用。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaunak、  

    我们获得的 MISC 中断是主机错误中断。 此中断持续置位、应用就像个环路一样卡在这里。

    我们无法在 TRM 和寄存器附录中找到与触发主机错误中断的根本原因相关的信息。 如果您能分享我们的相关资源、这将是一个很大的帮助

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    您能告诉我您的 TI FAE/销售联系人是谁、所以我 c. 共享 NDA 文档(如果存在相应的 NDA)。 我无法在公共 E2E 论坛上共享公共 TRM 和注册附录以外的信息。 我可以通过 FAE/牵头联系人帮助分享信息

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:  

    感谢您的答复、我们将很快发布详细信息。

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我们的 FAE 是 Prayag Sahoo、我们已经与 TI 签署了 NDA。 你可以与他核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    在此对缓慢移动表示歉意。 我与 Prayag 进行了讨论、我可以通过电子邮件分享详细信息

    我还有几个问题:

    1.在应用程序的哪个时间点遇到被置为有效的常量主机 MISC 中断? 是在 PHY 活动和 MAC 端口链路建立后实现的

    2.您使用的是一些自定义应用程序还是一些开箱即用的 SDK 示例。 我想回顾一下您的配置。 您能否分享您的申请、我可以在本地进行测试/审核?

    3.这个定制硬件是否使用 TI Phy? 它是否与 AM263x 上的板载 PHY 相同? 您是否看到 PHY 活动日志和 MAC 端口链路接通?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaunak、  

    1.在 PHY 活动且 MAC 链路接通后、我们会遇到恒定的主机 MISC 中断、更具体地说、如果我们基于链路传输、即两个端口链路都接通、突然断开 1 根电缆、运行正常。 我们插入电缆的那一刻、中断就会生效。  

    2.我们使用的应用程序是 Custom Made、SDK 的衍生产品(实现为裸机)。

    3.我们的定制硬件有 KSZ804FL PHY(光纤 PHY 支持高达 100Mbps,我们在其中使用 100-FX 模式)。 是的、我们能够检测 PHY 链路建立和断开的事件。 如果不受干扰、传输和接收也可以。

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIMCM:

    如果一切都正常、除非您断开并重新连接以太网电缆、否则这可能表明与 PHY 链路检测有关。  在您的应用中、您是通过 MDIO 读取 PHY 状态吗?

    通常、MISC 中断仅用于统计信息、CPTS 和 MDIO、如果我们仅在 PHY 上/下(断开/重新连接)期间遇到它、则表明该问题与我们读取 PHY 状态的方式有关。

    我有一个问题是:

    断开连接并重新连接时、PHY 活动日志是否出现过? 我们是否曾重新连接? 或者、我们只是通过 PHY 的 MDIO 不断读取状态、这会持续产生中断。

    我在内部进行了检查、除了寄存器附录(公开提供)之外、没有太多可以帮助处理 MISC 中断。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaunak、

    我们仅通过 MDIO 读取 PHY 链路状态、但我们不会根据链路建立/断开事件进行任何处理。

    当我们考虑传输的链路状态时、会进入 MISC 中断、但如果我们不考虑链路状态并持续发送独立于链路状态的信号、一切似乎都正常工作。

    I 确实在内部进行了检查、除了寄存器附录(可从公众角度获取)外、其他中断没有太多帮助。

    请共享其他中断(主机错误中断)上可用的任何源。

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我已经通过电子邮件/分享了一些详细信息

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaunak、

    问题 1: 您是否修改了 CPDMA 驱动程序 API?

    答:是的、我们以 TI CPDMA 驱动程序代码作为参考、在裸机中实现了自己的驱动程序。

    问题 2: 用于检查 PHY 功能和 CPDMA 初始化的应用流程与其他示例是否相同?

    答:是的

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIMCM:

    通过电子邮件共享的详细信息是否有所帮助?

    是的、我们通过以 TI CPDMA 驱动程序代码为参考、在裸机环境中实现了自己的驱动程序。

    TI enet-lld 驱动程序也是裸机驱动程序。 他们不依赖于任何 RTOS、很想知道发生了什么变化? 是为了减少一些开销来提高绩效吗?  

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    详细信息是否通过电子邮件帮助共享?

    是的、您通过邮件分享的详细信息帮助我们检查并查看导致错误的原因。

    TI enet-LLD 驱动器也是裸机驱动器。 他们不依赖于任何 RTOS、很想知道发生了什么变化? 是为了减少一些开销来提高绩效吗?  [/报价]

    是的、与以太网相关的所有内容 (包括 enet-lld 驱动程序)都是裸机、并且它们不依赖于任何 RTOS。 这是为了提高性能、并更好地控制以太网正在发生的一切。

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“150519" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1524033/am2634-miscellaneous-interrupt-in-ethernet-am2634/5891085 #5891085“]

    是的、您通过邮件分享的详细信息帮助我们检查并查看导致错误的原因。

    [/报价]

    谢谢

    是的、与以太网相关的所有内容 (包括 enet-LLD 驱动程序)都是裸机、它们不依赖于任何 RTOS。 它是为了提高性能、并更好地控制以太网所发生的一切。

    得到了、感谢分享。 或许、 我们还想检查与 CPDMA 和 MISC 中断相关的函数。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我们能够检测导致问题的原因、当我们尝试通过两个 MAC 端口瞬间传输数据包时、发生了问题(MISC 中断和传输完全停止)、此时为端口之间的传输插入了轻微延迟(对于循环计数为 100)、问题已解决。 但是、如果没有这种情况是由于硬件限制还是与代码相关、我们就无法判断出问题。 如果您对此有任何线索或更多信息、请告知我们、但现在问题已解决。

    此致、
    Srinivas