工具/软件:
我 定义了 一个 密钥 命令。 点击 该 键后、 将 触发用于移动数组的 DMA 指令 、并 通过 TIMER_PWM 输出。 通信 速率 为 每 位 5us、 每 5us 转换一次。 也许 我 在 CCS_CONFIG 中的配置有问题。 我 不知道 为什么 我 要 发送的波形 不 出现。 相反、 会 出现重复波形 、 发送 不会 停止。 移动 我的 数组中的所有数据后发送无法结束、 您能否 提供 一个 成功的 示例 、说明在 配置 CCS_Config 时发送 5us 脉冲更改供我参考?