This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:RTC_OUTPUT - 1Hz 校准输出

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1542427/mspm0l2228-rtc_output---1hz-calibration-output

器件型号:MSPM0L2228


工具/软件:

您好的团队、

进行一些基本测试。  我要检查的输出之一是 PA27 上的 RTC_OUTPUT。

我希望它生成 1Hz 校准输出。  

即使 RTC 引脚多路复用器在 syscfg 中设置为在 PA27 上输出、也没有信号、我看不到为此输出生成任何代码。

这是为 RTC 生成的 driverlib 代码

根据用户指南、我可以将 CAL 寄存器 RTCCALFX 设置为 0x03 以获得 1Hz 的频率。

但我找不到 driverlib 函数来设置它。

以下是 syscfg…

您能帮助我提供用于设置此输出的代码吗?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    这是我们将解决的 syscfg 问题。 同时-->可以运行以下代码以运行时钟。

    RTC_A->CLKCTL = 0x80000000;

    这将启用 MODCLKEN 位、从而将 32KHz 时钟连接到 RTC

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的快速响应!  我们现在将使用此变通办法、但期待了解有关实际修复的更多信息!

    此致、

    Luke