This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用 Tms570LC4357 Launchpad 的外部调试器调试代码

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541528/tms570lc4357-debug-the-code-using-external-debugger-of-tms570lc4357-launchpad

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我尝试使用连接到 J18 接头的外部 XDS110 调试器在 TMS570LC4357 LaunchPad 上调试代码。 如果有人在 LaunchPad 侧提供必要配置的指导来启用该调试设置、我将不胜感激。

具体而言、我要查找以下信息:

  • 需要移动或移除的所有跳线、以隔离板载调试器并通过 J18 启用外部 XDS110。

  • 需要为此配置设置的任何开关。

  • 使用通过 J18 连接的外部 XDS110 调试器时、如何正确地为 TMS570LC4357 MCU 供电。 是否应该通过其 micro-USB 端口为 LaunchPad 供电、或者在这种情况下是否有可使用的替代电源输入?

  • 与 J18 一起使用外部调试器的任何其他硬件修改或注意事项。

提前感谢您的帮助。

此致  

Kanak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanak:

    这是一个相当旧的 LaunchPad、我找不到相关的用户指南。 通过查看原理图、JTAG 信号直接从 XDS110 和外部 XDS 接头布线、因此无法将 JTAG 信号与板载调试器隔离。 根据我所能说的、无需进行开关或修改、因为无法在电路板上重新路由 JTAG 信号

    在这种情况下、为电路板供电的优选方法是使用位于外部 JTAG 接头旁边的 5V 桶形插头。 您也可以选择通过 BoosterPack 接头(5V 引脚)为 5V 电压轨供电、但这不是首选电压轨。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得·希伊  

    您能分享我实际上尝试过但无法正常工作的 5V 连接图吗?

    此致、

    Kanak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanak:

    5V 位于引脚 21 (https://www.ti.com/lit/ml/spnu617/spnu617.pdf) 上

    此致、

    彼得