Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDSCNCD263P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 TMDSCNCD263P
工具/软件:
亲爱的香榭丽舍大街、
我的客户尝试使用 AM263Px 控制 EVM (CCEVM) 上的 SDK 示例 (mcan_external_read_write) 测试 MCAN、并发现下面的“EmmaPhoreP_Pend ()“函数中卡住了。


当它们检查 RAM 时、RX 缓冲区中没有数据、但 TX 缓冲区中有数据。

当他们为 MCAN4 检查 CC EVM 的 J5 引脚 1 和引脚 3 时、没有观察到信号、


没有观察到如下信号。


他们的 SW 为 MCU_PLUS_SDK_am263px_10_01_00_31、使用 CCS20.1.1 构建并超过此示例。
他们的 SysConfig 设置如下所示。

谢谢、此致、
Si。