This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:MSPM0L1306-Q1 和 MSPM0G3519-Q1 的 I/O 电压电平

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306-Q1, MSPM0G3519-Q1, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541772/mspm0g3519-q1-i-o-voltage-levels-for-mspm0l1306-q1-and-mspm0g3519-q1

器件型号:MSPM0G3519-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306-Q1MSPM0L1306

工具/软件:

尊敬的专家:

对于 MSPM0L1306-Q1 和 MSPM0G3519-Q1、它们的 VDD 支持 1.62V 至 3.6V 的电压范围。

如果 VDD 的供电电压为 1.8V:

  • I/O 电压也会设置为 1.8V 吗? 例如、SPI 和 I2C 接口是否在 1.8V 电压电平下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 如果 VDD 提供 1.8V 电源。 GPIO 电压电平将被限制为 VDD 电压。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、不要忘记 MSPM0L1306 上的 I2C 引脚可耐受 5V 电压、这意味着当配置为 I2C 时、这些引脚为开漏引脚、而上拉电阻可以达到 5V。  但是、正如 Cash 所说、芯片不会提供超过其 VDD 的 I/O;在这种情况下、它只会关闭一个切换至负值的开关。