Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM、 Sysconfig
工具/软件:
板:TMDS243EVM
SDK 版本:MCU-PLUS-SDK-AM243x v11.0.0.15
示例:Enet ICSSG TCP 服务器
Test Method
-使用双 MAC 配置为 EVM 上的两个 ICSSG 端口设置静态 IP 地址、每个端口分配给 192.168.1.11 和 192.168.2.11。
-使用交换集线器将板上的两个以太网端口连接到 PC。
-运行示例后,从 PC 向每个 IP 地址连续发送 ping 请求。
问题:
-单独向板上的每个端口发送 ping 时,会收到响应,但同时向两个端口发送 ping 时,其中一个端口不响应。
见解
-修改示例中的 Linker.cmd 以将分配给 DDR 的所有段分配给 MSRAM。 这可以防止同时向两个端口发送 ping 时未收到响应的问题。
在我们的工程中、我们需要将 Geth 2 端口与 AM243x 配合使用、但由于其他 IO 使用、我们只能使用 ICSSG。 此外、由于我们需要管理的数据容量、我们必须使用 DDR 存储器。
请提供解决方案以解决此问题。