This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MCAN 过滤器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541197/mspm0g3507-mcan-filter

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好的团队、

客户使用的是 M0G3507。 他们询问 MCAN 可以设置多少个过滤器 ID? 如何设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    从 TRM 中、最多可以为 11 位标准 ID 配置 128 个滤波器元素、最多可以为 29 位扩展 ID 配置 64 个滤波器元素。 如需进行一般设置、我建议向他们提供 MSPM0 MCU 上的 MCAN (CAN FD) 模块入门 应用手册。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的信息。 我将与客户讨论。