This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263Px 可以为 ADC 提供多少外部多路复用器通道?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540359/am263p4-q1-how-much-external-mux-channel-for-adc-possible-in-am263px

器件型号:AM263P4-Q1
主题:AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

亲爱的香榭丽舍大街、

您能告诉我 AM263Px (7.5.2.9 AM263Px TRM) 中可以为 ADC 提供多少个外部多路复用器通道吗?

在数据表中、似乎有 10 个 EXTMUX 引脚可用、然后 AM263P4 中是否提供了总共 10 个外部多路复用器通道?

 该外部多路复用器通道是否可用于所有 ADC 模块以及解析 ADC?

谢谢、此致、

Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SI:

    [报价 userid=“3169" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540359/am263p4-q1-how-much-external-mux-channel-for-adc-possible-in-am263px

     该外部多路复用器通道是否可用于所有 ADC 模块以及解析 ADC?

    [/报价]

    是的、这是可以实现的。

    为便于理解、更多详细信息...

    1. ADC 的 SOC 具有这些 EXTCHSEL 位、在 AM263Px 中、这些位是 2 位。 因此、每当触发特定的 SOC 时、这两个位都会从 ADC 发出信号。
    2. ADCEXTCHXBAR 输入来自 ADC 的所有此类信号。 在 AM263Px 情况下、我们有 5 个 ADC、2 个 ADC_Rs、因此总共有 14 个输入。 ADCEXTCHXBAR[x]在 EXTCH_XBAR[x]上输出所选输入、当 IOMUX 正确时、该输入将出现在相应的 GPIO 上。
    3. AM263Px 在 SoC 上总共有 10 个通道。 因此它们可用于驱动外部模拟多路复用器。
    4. 这是合理的、如果 ADC 控制外部通道多路复用器、这些多路复用器连接到其通道并从配置此 ADC 通道的 SOC 触发。

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    谢谢。此致、

    Madhava.