This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:DCC/CCM 至 ESM 之间的线路的诊断功能

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528452/am2612-diagnostics-feature-for-the-line-between-dcc-ccm-to-esm

器件型号:AM2612


工具/软件:

您好、

 

我的客户对功能安全的诊断特性有疑问。

 

如果 DCC 到 ESM 和 CCM 到 ESM 线路上出现任何问题、是否有任何方法可以检测到故障?

此外,是否有任何方法来诊断这些线路?

 

客户需要准备向 TUV 解释。

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山  

    根据 AM261x ESM 实现、  

    1.可 通过“ESM3 — 基本功能的 SW 测试“和(ESM-F3 冗余脉冲输入或电平输入的 ESM-F5 连续采样)的组合来检测 DCC 或 CCM 逻辑的“输入线路“中的故障。  
    2、此类故障被认为是潜在的故障,因此,除非需要将实际的 DCC 或 CCM 逻辑错误传达给 ESM ,否则该故障仍可以被检测到。 因此、这是 ESM 潜在故障检查安全机制的一部分。

    这些失效模式在 ESM FMA 行项目 68 和 69(作为内部文档单独共享)中加以考虑

    此致、
    Nilkanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilkanth:

    感谢您的回答。 客户想了解更多有关向 TUV 解释的详细信息。 你能帮助回答他们在下面的问题吗?

    1. DCC 或 CCM 逻辑的“输入线路“中的故障可 通过“ESM3 — 基本功能的 SW 测试“和(ESM-F3 冗余脉冲输入或电平输入的 ESM-F5 连续采样)的组合来检测。  [/报价]

    你能告诉他们在混凝土中如何可以执行吗?

    如果有具体的方法,你能告诉他们吗?

    例如、是否通过 ESM3-SW 测试对 ESM-F3 冗余脉冲诊断功能或 ESM-F5 连续采样功能生成伪错误来定期诊断 DCC 或 ESM 是否正常工作?

    您能否告诉他们是否有任何具体的方法?

     

    2. 此类故障被假定为潜在故障、因此可以一直被检测到、除非需要将实际的 DCC 或 CCM 逻辑错误传达给 ESM。 因此、这是 ESM 潜在故障检查安全机制的一部分。

    这是否意味着可以通过定期执行 DCC、CCM 等并使用 ESM 的输入行来排除未检测到的物质?

    他们对“ ESM 的潜在故障检查安全机制的一部分“了解不多、因此如果他们能得到更详细的解释、会有所帮助。

    谢谢。此致、

    英明

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山

    您能告诉他们是否有任何特定的方法吗?

    如 ESM3 的安全手册说明中所述-“要测试此模块的基本功能、建议创建一个由 ESM 报告的测试故障条件。 可以定期运行该测试、以检查错误中断是否按预期生成。 此外、可以运行此测试以检查 ERROR 输出引脚本身。 在这种情况下、系统需要处于预期出现测试错误信号的状态、例如在安全功能开始之前。“ 因此、在这种情况下将意味着在 DCC 和 CCM 模块中注入故障、并检查是否通过 ESM 报告该故障。  

    将故障注入 DCC 的一种方法是与 EXT_REFCLK 执行 DCC 时钟比较、而不实际为 EXT_REFCLK 提供任何时钟、这将导致 DCC 错误。

    有关如何将故障注入 CCM 模块 中、请参阅器件 TRM 中的第 7.1.3.13.2.1.3 节“错误强制模式“ 、此处为 AM261x Sitara 微控制器技术参考手册(修订版 B)。

    ESM-F3 和 ESM-F5 在硬件中默认启用、因此不需要在该硬件上实现其他任何功能。

    此致、

    Sahana