This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227-Q1:MCLKCFG 寄存器的 USEMFTICK 说明

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540506/mspm0l1227-q1-description-of-usemftick-of-mclkcfg-register

器件型号:MSPM0L1227-Q1


工具/软件:

您好、专家。

TRM 的示例 32MHz。

提到的 0 和 1 均已启用。 是否禁用 0?

此致、

ITO

(93d3848a-5635-4363-aaf2-23fdadfa3fb9)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样。

    我们可以在 driverlib 中找到相关信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的回答。

    我正在等待客户的反馈。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好~