This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227-Q1:MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器中缺少 UDIV 说明。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540562/mspm0l1227-q1-udiv-explanation-is-missing-in-mspm0-l-series-32mhz-microcontrollers

器件型号:MSPM0L1227-Q1


工具/软件:

您好、专家。

 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器中似乎缺少 UDIV 解释。

但下面的图 2-7 中存在 UDIV 块。 MSPM0Lxx 顶层时钟树。

客户应该如何理解这个模块而不做解释。

您能否将 UDIV 的说明添加到 MSPM0 L 系列的文档中?

此致、

ITO

(755c150b-羽毛 4-4c1b-b0ad-c914785d121f)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 UDIV 的说明、请参阅 G 系列 TRM。

    2.6.16 G TRM 中的 MCLKCFG。

    对于 L 系列器件、UDIV 始终为 1、无法配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的回答。

    我正在等待客户的反馈。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好~