This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:MSPM0 MCAN SDK

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541704/mspm0g3107-mspm0-mcan-sdk

器件型号:MSPM0G3107


工具/软件:

MSMPM0 SDK:2.4.0.06

想知道这是否是 MCAN SDK 中的错误

我很困惑、为什么此结构的数据段是 64 uint16_t 而不是 64 uint8_t



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我不完全理解您的问题。 在本文中、您指的哪个变量应该是 uint8_t?

    此致、

    现金好