Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
工具/软件:
您好、
今天早些时候、我必须从我的 PC 上卸载基于 Eclipse 的旧 CCS IDE、并安装新的基于 VS Code 的 IDE。 导入我的旧项目不能立即工作、因此我决定创建一个新项目。 由于 CCS 现在强制您开始使用示例工程、因此我为使用我正在使用的芯片的电路板 EK-TM4C123GXL 选择了“hello"示“示例(选择芯片本身而不是电路板时,没有显示示例)。 它提示我安装所需的 SDK、我完成了该操作、然后工程被导入。 但是、工程将不会编译;我从 gmake 收到错误消息、指出它无法找到任何#include 文件、从 inc/include 文件开始 hw_memmap.h 在顶部使用。 显然、我需要添加或修改 include 目录、但我无法确定如何操作。
我参考了用户指南、但我在该主题上只能找到:
“这可以通过 将 库文件链接到主工程或通过将库名称和路径添加到主工程的链接器选项来实现。“
其中未详细介绍“主工程的链接器选项“或如何添加库名称和路径。 至于“链接库文件“、这是否意味着我需要将整个“TivaWare_C_Series-2.2.0.295"文件夹“文件夹链接到我的工程、因为这是“inc"和“和“driverlib"等“等文件夹? 我曾尝试过该操作、但默认情况下、它尝试编译该文件夹中的每个示例工程。 我必须手动排除此文件夹、这似乎不是“正确“的解决方案。
请帮助我了解如何将 CCS 指向 TivaWare_C_Series-2.2.0.295 文件夹以查找库文件。
谢谢!