This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:开箱即用 GUI

Guru**** 2932520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540057/mspm0g3507-out-of-box-gui

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好:  
我尝试使用开箱即用示例 GUI。 我已经在 TI Gallery 中打开了它。 它是可识别的、但总是告诉我等待数据、即使经过了大量的时间。 我遵循了相应的说明、但不确定我出了什么问题。 非常感谢任何帮助。 谢谢!
此致、  
Leah

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leah、  

    请参阅 GUI“Info"页面“页面、我相信“waiting to the data“表示您已成功连接、您可以忽略它来正常测试演示。

    温馨提示、为了构建正确的连接、请注意相应的 UART“波特率“和“COM"设置“设置、如下所示。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我理解、但器件不会响应我在 GUI 上输入的内容。   我还仔细检查了串行端口配置 、使用了建议的 115200 和正确的 COM 端口、因此我不确定出现了什么问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leah、

    我也有一个测试从我的身边,一切都很好。 我的测试条件如下:

    • SDK 版本:“mspm0_sdk_2_05_00_05"</s>“
    • IDE:CCS 20.2.0

    您能否按照以下步骤重试?

    第 1 步:
    首先使用 CCS 将固件下载到 Launchpad 中、您将看到 LaunchPad 上的红色 LED 将在刷写固件后切换。

    第 2 步: 检查“ 设备管理器 “并确认正确的 COM、正如图中所示、我的 COM 是 COM6。 然后仔细检查 GUI 串行端口配置 、将其设置为正确的 COM 和波特率。

    第 3 步: 如果连接不起作用、请先尝试单击下面的图标断开连接、然后重新连接以查看连接是否正常。

    此致、
    彼得