This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:即使存储器中显示正常、费用冻结也不能显示为红色并视为无效

Guru**** 2918020 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537332/tms570ls3137-fee-block-cannot-be-red-and-consider-invalid-even-if-it-seems-ok-in-memory

器件型号:TMS570LS3137
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

关于费用,我们得到了无效的块错误,即使它似乎是正确地写在费用.

该块只有 8 个字节、有数字 3。

每当尝试读取(使用费用同步读取 API)其内容在启动时,费用报告为无效,但我们可以在费用存储器中看到它是有效的:

 

正如你可以看到上面的屏幕截图:  

费用栏 3:  

FFFFFFFF 00000000 F0200020 FFFF8180 00000000 00080003 00000000 00800000

接下来是费用冻结 4:  

FFFFFFFF 00000000 F0200040 FFFF8180 00000000 00080004 00000000 00800000

检查作业读取结果:

块 3 报告无效、块 4 报告有效、内容 (0x00800000) 正确红色。

尝试在块 4 之后或之前读取它不会发生任何变化。 (块 3 仍然无效、块 4 有效)

有什么想法,关于什么可能是问题?

谢谢!

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    似乎 Block3 也有有效数据、其块状态也仅显示为有效块。

    您是否可以分享银行 7 的费用转储? 这样我就可以将相同的数据编程到我的器件中、并可以在我结束时调试一次问题

    (+) TMS570LS1114:CopyVS 费用错误 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI Error_Two 支持论坛

    您可以参阅上述主题来验证费用转储示例。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    您可以将它们导出到二进制映像中、以便我可以将这些数据编程到器件闪存中、并轻松进行调试吗?

    点击 Save Memory 选项:

    选择文件类型为二进制:

    现在、选择起始地址和长度并将其保存到二进制文件中:

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jagadish:

    对不起,请在以下找到二进制文件(费用报告的无效块可以在转储中的地址 0x00000ab0 看到:  

    谢谢您、

    此致、

    Marc

    e2e.ti.com/.../0003.FEE_5F00_dump.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    对不起延迟,今天我尝试测试你的数据. 但是、我最终在对您的数据进行编程时遇到了问题。

    [引用 userid=“524805" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537332/tms570ls3137-fee-block-cannot-be-red-and-consider-invalid-even-if-it-seems-ok-in-memory/5917368

    选择文件类型为二进制:

    [/报价]

    请将数据导出为二进制文件、我找不到数据的.bin 扩展名:

    我无法从 uniflash 编程您的数据:

    因此、请将数据导出为二进制并刷新。

    --
    此致、
    Jagadish。