This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505:预计占空比骤降

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541604/mspm0g3505-dip-in-duty-cycle-expected

器件型号:MSPM0G3505
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

虽然在微控制器中使用计时器 PWM 时发现预期的占空比存在一些差异、但尽管 SysConfig 文件中的实际占空比显示为 50 但观察到的值小于 50、这会导致平均电压降低。

配置

预分频值–10

周期计数–25

预期占空比 –50(也是实际占空比)

频率 128000

根据这种示波器中占空比的配置、观察到的占空比为 48-49、而不是 50%。

请对此问题提供支持。

此致

Yadunath R

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 预 分频值设置为 1、时钟无分频、在那里、您可以获得更高分辨率的 PWM 计数值 250。

    通过使用计数值 250、数字误差将小于计数值 25。

    您正在使用 MSPM0G、可以将 CPU 升压到 80MHz 并选择 PD1 计时器以获得更高的分辨率。