This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:TMDSCNCD263P-SIP -application-flashing-is-Fail-Fash-with-uart_uniflash-py

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535170/am263p4-q1-tmdscncd263p-sip--application-flashing-is-failing-with-uart_uniflash-py

器件型号:AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好团队:

我们正在尝试将 SBL 刷写到 OSPI 闪存存储器中、结果卡住了、如下所示

*在 TMDSCNCD263P 非 SIP 软件包中使用相同的脚本。

您能否告诉我们、SIP 软件包是否需要进行任何更改?

此致、

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    这是一种预期行为、因为用户需要将 SDK for SIP 包迁移到工作状态。

    请遵循以下迁移指南: software-dl.ti.com/.../SOC_MIGRATION.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迁移后、确保重新编译示例、然后再次尝试刷写。

    另请注意、如果您还想使用非 SIP 器件、则需要单独安装 MCU PLSU SDK AM263Px、因为在 SDK 安装中完成迁移后、它将不支持非 SIP 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我已尝试按照上述文档链接运行迁移、但收到错误消息

    这是什么意思呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    请按照此处所述的步骤操作:  

    e2e.ti.com/.../am263p4-inquiry-regarding-am263p-sip-and-am263p-differences

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    感谢您的支持。

    早期的非 SIP 硬件不受支持 TI Uniflash 工具来刷写 OSPI 闪存、作为替代方法、我们使用 TI python 脚本进行刷写。

    现在、SIP 硬件支持 Uniflash 工具、我们能够对 OSPI 闪存存储器进行闪存和擦除。

    我将在稍后尝试通过 python 脚本进行刷写、您可以现在关闭此票证。

    *如果问题再次出现,我将重新打开此 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Hari、如果您有问题、请创建一个新 TT。