This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:构建环境

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541347/am2431-build-environment

器件型号:AM2431


工具/软件:

我想了解 R5F 内核上的 RTOS 环境:

适用于 RTOS 的 CCS

    • RTOS 构建环境是否集成/自包含在 Yocto 流程中? 只需执行和生成目标 bin 文件的内置配方/映像。
    • 如果它独立于 Yocto 流程、是否有一个可用的命令行界面来调用工具链、而不是使用 CCS VS Code UI 来构建?
    • 目标是 TI 定制的 TI RTOS 或某种 FreeRTOS?  在 AM243x 上、网络协议栈使用 FreeRTOS + TCP 来提及。
    • 是否甚至可以在裸机模式下使用 R5F 并在需要时直接运行我们的应用?
    • 在此用例中构建环境如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您可以使用 MCU+SDK 在 AM243x 器件的 R5F 内核上进行 RTOS/NORTOS 开发。

    请 访问  AM243X-AM243X MCU-PLUS-SDK 供 SDK 安装程序使用。

    请参阅  参考设计 了解有关如何使用 SDK 的说明。

    此致、

    Tushar