This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:CPSW 双 MAC 模式示例和单个 RGMII/RMII 端口配置 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541243/mcu-plus-sdk-am243x-cpsw-dual-mac-mode-example-and-individual-rgmii-rmii-port-configuration

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我遇到了以下两个有关带 AM243x 的 CPSW 和 MCU SDK 的问题。

1.我正在寻找 MCU 软件示例以在双 MAC 模式下使用 CPSW、 如此处所示。是否有可用的 SDK 软件示例 — 我尚未找到该示例。

2.是否可以独立配置 CPSW 的 MAC 端口? 具体来说、一个端口应在 RGMII 模式下运行、而第二个端口应在 RMII 模式下运行。

此致、

 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SysConfig 中、您可以看到 RGMII 和 RMII 选项:

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1. CPSW 示例的 lwip 子部分中有一个使用双 MAC 模式的示例。 您可以 在此处找到更多详细信息。 如果要在示例中进行该配置、则 SysConfig-GUI 中所需的更新为:
      TI 网络> Enet (CPSW)> ALE 端口配置>仅 MAC 模式配置> hostPort/macPort1/macPort2 的仅 MAC 模式配置> 为 hostPort 启用仅 MAC 模式->将其设置为启用
    2. 可在 RGMII 中配置一个端口、在 RMII 中配置另一个端口。 但此功能不是开箱即用的。 您必须启用自定义电路板配置、并更新相应的函数才能返回正确的模式。 (EnetBoard_getMiiConfig、gEnetCpbBoard_am243x_EVM_EthPort)。 这还需要在一个模板文件中进行更改、以实现简洁的实现。

    如有任何疑问、请联系我们。

    谢谢。此致、
    Teja。