This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HET 捕获模式期间出现问题

Guru**** 2555860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537285/tms570lc4357-facing-issue-during-het-capuure-mode

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:

尊敬的先生

尊敬的团队:

我目前正在使用进行脉冲捕获 TMS570LC4357 微控制器和我正在使用的 HET2_0 HET2_2 作为捕获引脚。 我的目标是捕捉 A 周期为 1000µs 的高频脉冲

我已在中配置了采集功能 HALCoGen 、我附上了相关的配置屏幕截图以供您参考。

但是、我在运行时发现了以下问题:

  • 测量的周期值略有波动、有时读数为 1049µs

  • 反电动势电压 迷惑不解 或断开连接、 上次测量期间值保持不变 、而不是进行重置或更新。

请您提供以下方面的指导:

  1. 如何处理脉冲输入不再存在的情况、即如何重置或检测信号是否缺失?

  2. 有没有建议提高周期测量或滤波技术的准确性、以避免噪声或波动?

我在环路中被调用的函数  

capGetSignal (htRAM2、cap0、&tz_Chopper1_Feedback);
capGetSignal (htRAM2、CAP2、&tz_Chopper2_Feedback);