This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于时钟频率

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540936/tms570lc4357-regarding-clock-frequency

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:

我目前正在处理一个使用 TMS570LC4357 微控制器的项目、并通过 HalCoGen 生成代码。

我随附了一个屏幕截图、其中显示了当前的时钟配置—我已将 VCLK、HCLK 和 VCLK1 设置为 150MHz。 但是、我在注释部分注意到、这些时钟的最大建议频率是 110MHz。

到目前为止、我的代码和应用程序运行正常、但我想确认:
在 150MHz 上运行时钟是否会对系统性能或可靠性产生任何长期影响?

如有必要更改、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请稍候、以便 Hercules 器件专家回复您的问题。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanna Naik:

    根据数据表中提到的器件规格、HCLK 可高达 150MHz、而 VCLK 或 VLCK1 等其他外设时钟不能超过 110MHz。

    超出规格运行可能会有一段时间有效、但可能在不久的将来导致损坏或可能影响可靠性和性能。 因此、从 TI 一方、我们始终建议客户遵循数据表中的电压和频率限制规格等

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jagdish ,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴 Prasanna Naik!