This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:有关温度测量精度的查询

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539109/am2612-inquiry-regarding-temperature-measurement-accuracy

器件型号:AM2612


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户提出了以下有关 MCU 温度测量精度的问题:

  1. 根据提供的表格、计算得出的 MCU 温度似乎只有在 20 摄氏度左右、此时表面感觉很烫、而其他测量点通常在 40 度左右。 本手册提到误差最高可达 8 度。 这种低精度温度测量如何有效地监测温度范围?

  2. 有时、客户认为错误超过记录的 8 度、如上所述。 哪些因素会影响温度测量的准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟道歉、

    我的理解是、误差应该是相对固定的偏移。 例如、温度传感器的读数将比实际温度低 2 度。  
    至于误差、它主要取决于电流源精度和 IR 压降。
    为了获得最佳精度、建议将 VDD_TEMP 连接到 1.2V/1.25V 电源轨。

    此致、

    Susan