This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] *** ()。

Guru**** 2964300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537283/thread

部件号:部件号:*** >
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG、 MSPM0G1105

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试对 MSPM0 器件使用 SWD 接口、M0 不支持 SBW 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    接口设置列表(请参阅下图)不包含 SWD、只找到了 SBW(位:0x08)。

    您能告诉我如何更改设置吗?

    MSP Gang 编程器 (MSP-GANG) 用户指南(修订版 Q)

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我找不到该代码的相关信息、您使用的是哪个设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    这似乎是日本某些地区出现的问题。
    我的同事也遇到了同样的问题。

    设备为*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待 E2E 恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在内部进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试联系  Elprotronic 寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得了一些反馈、但需要更多时间进行测试、下面我可以为您提供一些指导:

    使用 VScode 和 C 来生成.exe 文件、使用此 exe (C-DLLtest.exe) 通过 COM 端口控制 MSP-GANG。

    测试完成后、我会向您提供更多反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    ・如果未指定写入地址并使用 MSPGANG_MainProcess () 函数对整个区域进行写入、则即使使用 MSPM0G1105、也可以正常写入。
    据此、我们认为在写入过程中器件连接没有问题。

    ・使用 MSPGANG_MSPM0G1105 Sectors () 函数擦除指定地址 (7C00h-7CFFh) 时、即使使用 Interactive_Erase 1105、也可以正常完成。
    因此、我们认为 MSP-Gang.dll 的地址设置方法没有问题。
    当以与 MSPGANG_Sectors () 相同的方式使用 MSPGANG_Sectors Interactive_Erase () 时、Interactive_Write Bytes_to_flash ()
    只有 MSPM0G1105 不更新数据。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们没有任何 MSP-GANG 和 MSPM0 连接问题。

    但存在  MSPGANG_Bytes_to_flash Interactive_Write () 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    明白。
    我将等待调查结果。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试使用  MSPGANG_Bytes_to_flash Interactive_Write () 时、是否有任何错误日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试使用 64 位对齐的闪存地址、并保留该地址、因为它是写入字节、大小也应与 64 位对齐(大小= 64 位*8)

    MSPM0 闪存硬件是 64 位字闪存。

    此外、您可以尝试 32 位对齐闪存地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    写入成功。

    感谢你的帮助。

    此致、

    ITO